ESG: van theorie naar praktijk
Brussels, Belgium
08/12/2021
In mijn laatste blogs haalde ik geregeld het thema sustainability aan. Logisch, als je ziet hoe het een centrale plaats inneemt in ons leven van vandaag en morgen.
Ook in de investeringswereld is duurzaamheid al jaren aan een steile opmars bezig. Het woord sustainability valt daarbij minder, maar wel deze drie letters: ESG. De afkorting staat voor Environmental, Social en Governance. Duurzaamheid in brede zin dus.
Meer dan alleen financieel-economische resultaten
Het houdt in dat naast financieel economische resultaten ook factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur worden meegewogen in de beoordeling van een bedrijf.
Steeds meer ontstaat er een consensus dat dit leidt tot betere resultaten voor de samenleving, maar ook voor de bedrijven zelf. Deze evolutie doet me bijzonder veel plezier.
Bij Schneider Electric zijn we ongetwijfeld voorlopers, zie bijvoorbeeld onze ambitieuze carbon pledge, en we willen onze pioniersrol in elk van de drie pijlers actief blijven uitbouwen, niet alleen met woorden, maar vooral met daden. Want ‘purpose is empty without the capacity to execute on it.’ Beginnen met gericht "doen" is een aanpak die gebruik maakt van bestaande capaciteiten en talent. Niets beter dan concrete resultaten om de motivatie om nog beter te doen te versterken
Environmental
- Elektriciteit 4.0 is de "brandstof" voor de Nieuwe Elektrische Wereld. Het is de meest efficiënte energie en het is ook de beste vector voor decarbonisatie
- Digitaal bouwt aan een slimme toekomst. Energie-efficiëntie wordt vaak over het hoofd gezien, hoewel het een van de snelste manieren is om de koolstofuitstoot te verminderen. Slimme digitalisering is één van de beste oplossingen om de energie-efficiëntie drastisch te verbeteren. Dit verklaart meteen onze uitgebreide investeringen in onze software portfolio.
- Voor bedrijven is de aanpak van scope 3-emissies (indirecte emissies die plaatsvinden in de waardeketen van een bedrijf) van cruciaal belang. De hele waardeketen moet betrokken worden om zijn prestaties te evalueren en te verbeteren. Bij Schneider Electric zien we Scope 3 decarbonisatie als een van de meest urgente kwesties voor veel van onze klanten binnen hun klimaatactieprogramma's. Met gerichte plannen helpen we hen deze emissies aan te pakken.
Social
- Wij zien onze rol als een katalysator van technologische, sociale en ondernemersinnovatie die de energiekloof helpt dichten en streeft naar een rechtvaardiger energietransitie in de wereld.
- De toegang tot energie zien we als een fundamenteel mensenrecht. Initiatieven zoals ons Access to Energy Programma en het sociaal investeringsfonds Schneider Electric Energy Access (SEEA) zetten deze woorden dagelijks om in de praktijk.
Governance
Bedrijven die goed scoren op het vlak van bedrijfsbeleid, doen het meestal ook goed op andere criteria. Een beter bestuurd bedrijf dat rekening houdt met meer stakeholders, is risicobestendiger dan een bedrijf dat exclusief gefocust is op de hoogte van het dividend of de kwartaalcijfers. Wat duurzaam is, gaat lang mee.
Belgium