Denk daarbij aan de volgende situaties:
- De bediening van schuifdeuren of rolluiken bij het gebruik van een vorkheftruck of een ander voertuig. Snelheid en mobiliteit zijn hierbij belangrijk.
- De bedradingsafstand is zo groot dat het niet handig zou zijn om de operator interface te moeten bedraden.
- De behoefte bestaat om nuttige informatie te verzamelen over het gebruik van drukknoppen en keuzeschakelaars (zowel bedraad als draadloos) om de toepassing te verbeteren.
Het Harmony draadloze contactblok biedt in bovenstaande situaties dé oplossing voor machinebouwers en industriële eindgebruikers.
Hoe werkt het?
De vernieuwde ZBRT1/ZBRT2 contactblokken zijn volledig compatibel met het Harmony XB4 (metalen) en XB5 (kunststof) gamma. Dit zorgt voor een snelle en kostenbesparende oplossing. De draadloze en batterijloze contactblokken zenden een signaal naar een ontvanger die bedraad is met de applicatie.
Het contactblok gaat tot wel 1 miljoen signalen mee, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is.
Behoefte aan dataverzameling
Om tegemoet te komen aan de behoefte om data te verzamelen over het gebruik van uw machine, met als doel de toepassing te verbeteren, heeft Schneider Electric de Harmony Hub ontwikkeld. Deze draadloze gateway vangt het signaal van het draadloze contactblok op en stuurt dit door naar de PLC. Hierdoor zijn waardevolle analyses mogelijk met behulp van EcoStruxure Machine Advisor. Het is mogelijk om tot wel 60 (draadloze) apparaten op de Harmony Hub aan te sluiten!
Voorbeelden van nuttige datapunten zijn:
- Meten van machine start/stop momenten
- Meten van machine resets
- Meten van gebruikte machine instellingen
- Lokaliseren van geactiveerde noodstopknoppen
Behoefte aan dataverzameling zonder draadloze toepassing
Het is ook mogelijk om waardevolle data te verzamelen met drukknoppen en keuzeschakelaars die al bedraad zijn. Het monitoring contactblok is namelijk eenvoudig naast of op een bestaand contact te klikken. Hierdoor is het voor elke machinebouwer of industrieel eindgebruiker eenvoudig de digitale reis van dataverzameling te starten..