Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Klaar voor de toekomst met universele automatisering

Brussels, Belgium

04/04/2023

Modernisering en de vierde industriële revolutie kunnen voor sommige industriële bedrijven ontmoedigend zijn, omdat het voor hen kan klinken alsof ze al hun automatiseringssystemen moeten vervangen.  Daarnaast is er ook nog de bezorgdheid dat technologie die nu nieuw is over een paar jaar sowieso achterhaald zal zijn. Het is een beetje alsof je je hele platencollectie vervangt door cassettes in de jaren 80, gevolgd door cd's in de jaren 90, mp3's in de jaren 2000 en nu streaming. Wat is de volgende stap?

Met de nieuwste IIoT-oplossingen kan je onze nieuwe systemen integreren met jouw oudere versies, zonder dat je alles hoeft te vervangen. Beter nog, wanneer de technologie zich verder ontwikkelt, kan je daarvan profiteren zonder je huidige opstelling op te geven. Dit noemen we ‘future proofing’.

‘Future proofing’ is beter voor de portemonnee en de planeet

‘Future proofing’ is al vaker toegepast in onze moderne wereld, want veel van de bestaande infrastructuur bestaat al tientallen jaren, zo niet eeuwen. Met de komst van elektriciteit, telefoonlijnen en internet hebben we bijvoorbeeld niet zomaar alles opnieuw opgebouwd met elke golf van nieuwe technologie. Dat zou kostbaar, onpraktisch en onhoudbaar zijn. In plaats daarvan vertrouwden we op een aanpak waarbij we adapters zoals modems voor internet installeerden, zodat we de oude analoge kabels van telefoondraden konden blijven gebruiken voor het signaal, of een settopbox toen digitale televisie voor het eerst opkwam.

Waarom je niet je hele automatiseringssysteem hoeft te vervangen

Er zijn een paar redenen waarom het mogelijk is om deze aanpak te gebruiken met ons nieuwe universele automatiseringsplatform, EcoStruxure Automation Expert:

  • Hardware en software zijn ontkoppeld
    Stel je voor dat je elke keer dat je de software wilt updaten een nieuwe telefoon moet kopen. Het klinkt als een goed idee, maar wanneer de klant momenteel zijn besturingssystemen wil updaten, moet zowel zijn hardware als software worden vervangen. EcoStruxure Automation Expert koppelt hardware los van software, zodat wanneer een fabriek moet worden gemoderniseerd, ze hun software en applicatieprogramma's kunnen behouden en alleen hun hardware kunnen updaten.
  • Pak in en hergebruik/vervang aanpak
    Er wordt een soort adapter gekoppeld aan verouderde apparatuur en applicatieprogramma's, zodat deze kunnen worden opgenomen in nieuwe technologieplatforms. Dit is kosteneffectiever, minder tijdrovend en duurzamer voor alle betrokkenen. Het zuinig omgaan met onze hulpbronnen is iets waar we op elk bedrijfsniveau rekening mee moeten houden.

De juiste IIoT-oplossing zorgt ervoor dat bestaande industriële apparatuur sneller en eenvoudiger kan worden geïntegreerd met de nieuwste technologieën. Future proofing betekent dat hetzelfde kan worden gedaan met toekomstige upgrades. Dit is belangrijk omdat de technologie sneller evolueert dan ooit. Bedrijven moeten kunnen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen om concurrerender te zijn in de markt door efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid te verbeteren.

Modernisering betekent niet noodzakelijkerwijs het vervangen van al je automatiseringssystemen. Onze ‘future proofing'-benadering betekent dat je kan profiteren van de vooruitgang in automatiseringstechnologieën, zonder dat je je huidige systemen hoeft op te geven. Dat is goed nieuws voor zowel je financiële prestaties als voor de planeet.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: