Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Schneider Electric introduceert uniforme kleurstelling voor TeSys producten

17/08/2021

Met ingang van oktober 2021 zullen de kleuren van de behuizing van de producten binnen het portfolio TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD en TeSys LRD aangepast worden aan de nieuwe kleurenstandaard en merkrichtlijnen voor Schneider Electric componenten.

Schneider Electric introduceert uniforme kleurstelling voor TeSys producten

Dit betekent dat de behuizing van deze componenten zal wijzigen van de kleurstelling wit naar een uniforme kleurstelling antracietgrijs. Deze nieuwe kleurstelling biedt een meer robuuste en industriële uitstraling en draagt bij aan een uniforme uitstraling van onder andere besturingspanelen waar meerdere componenten van Schneider Electric worden toegepast.

Waarom deze nieuwe kleurstelling?

Deze nieuwe kleurstelling biedt een meer robuuste en industriële uitstraling en draagt bij aan een uniforme uitstraling voor omgevingen waar meerdere componenten van Schneider Electric worden toegepast.
 

Waarom een nieuwe naamstelling?

De nieuwe namen hebben meer betrekking op de functie van de verschillende productgroepen. Hierdoor is het eenvoudiger productgroepen te herkennen zonder specifieke kennis van de product reeksen. Zie hieronder voor een kort overzicht.
TeSys K         TeSys Micra (0-6A)
TeSys D         TeSys Deca (9-150A)
TeSys F          TeSys Giga (185-800A)
TeSys T          TeSys Tera (0-800A)
TeSys U          TeSys Ultra (0-38)
TeSys island    TeSys island (0-80A)

Motorbeveiliging (GV*) > TeSys Power
Motorbesturing (K, D, F) > TeSys Control
Motoroverbelastingsbeveiliging (LR*) > TeSys Protect
Intelligente motorbesturing (TeSys T, TeSys island) > TeSys Active
 

Op welke product referenties is deze wijziging van toepassing?

Deze wijziging is van toepassing op alle beschikbare producten binnen het TeSys K, TeSys D, TeSys GV, TeSys CAD en TeSys LRD aanbod. De veranderingen zullen in 2 fasen worden uitgevoerd. Fase 1 in oktober 2021 en fase 2 in januari 2022:

Fase 1 - oktober 2021
Fase 2 - januari 2022
 

Wat verandert er aan de producten?

Er veranderen een aantal technische eigenschappen om de bestaande, robuuste producten verder te verbeteren. De wijzigingen zijn:

  • Er veranderen een aantal technische eigenschappen om de bestaande, robuuste producten verder te verbeteren. De wijzigingen zijn
  • Duurzame verpakking die gemaakt is van 100% gerecyclede materialen, zonder gebruik van plastic vulmateriaal
  • Vernieuwde “multischroef” waar alle schroevendraaiers op passen
  • GV2 en GV3: een verbeterde type 2 coördinatie tabel (lcu=100kA bij 400V) en een verbeterde draaigreep
  • Verbeterd stofdicht hulpcontact voor koppeling met laag-verbruik PLC-ingangen

Vanaf wanneer is deze wijziging?

Vanaf oktober 2021 zullen, in 2 fasen, de producten met vernieuwde eigenschappen in de nieuwe kleurstelling antracietgrijs beschikbaar zijn. In fase 1 is het grootste deel aan de beurt, zoals de TeSys GV motorbeveiligingen en de TeSys D contactoren onder 80A, inclusief de bijhorende overbelastingsrelais en het merendeel van de toebehoren. In fase 2 wordt dan eenverbeterde draaigreep (GV2 en GV3) en het stofdichte hulpcontact (1mA) geïntroduceerd, evenals de vernieuwing van de reeks TeSys K en TeSys D vanaf 80A, en de rest van de toebehoren.
 

Wat verandert er niet aan de producten ten gevolge van deze vernieuwing?

De artikelnummers, prijzen en de technische eigenschappen van de producten met een nieuwe kleurstelling zullen ongewijzigd blijven. Ook alle bestaande productcertificeringen zullen van toepassing blijven.
 

Kan ik bij mijn bestelling een keuze maken uit de witte of antracietgrijze producten?

Naar verwachting zal er gedurende 6 maanden een gemengde voorraad in de kleurstellingen wit en antracietgrijs worden uitgeleverd. Wij kunnen gedurende deze periode niet garanderen dat de producten in de kleurstelling wit of antracietgrijs zullen worden uitgeleverd. Wij verwachten dat binnen 2 maanden 80% van de referenties volledig zijn overgegaan op de nieuwe kleurstelling. Mocht u enkel witte producten willen ontvangen tijdens de transitieperiode is het aan te raden deze te bestellen en te laten uitleveren vóór eind september 2021.
 

Kan ik in de toekomst nog witte producten verkrijgen voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden?

Gezien de grootte van de veranderingen, zal geen servicevoorraad in de kleurstelling wit aanwezig zijn. Zodra de voorraad in de kleurstelling wit volledig is uitgeleverd zullen er enkel nog producten in de kleurstelling antracietgrijs uitgeleverd worden. Mocht u voor onderhoudsdoeleinden enkel witte producten willen gebruiken is het aan te raden deze te bestellen en te laten leveren vóór eind september 2021.
 

Als ik een andere vraag heb, waar kan ik dan het beste terecht?

Voor bijzondere situaties kunt u altijd contact opnemen met uw Schneider Electric accountmanager of het Schneider Electric Customer Care Center of telefoonnummer +32 (0)2 37 37 502.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: