Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Schneider Electric lanceert MicroLogic Vigi 4 en 7E - Uitschakelspoelen met geïntegreerde differentieelbeveiliging

Brussels, Belgium

09/03/2021

Download pdf

De vermogenschakelaars uit het gamma ComPact NSX behoren al jaren tot de bestsellers binnen het aanbod van Schneider Electric. Gewaardeerd voor hun ongeëvenaarde prestaties steunen ze op meer dan zestig jaar ervaring in de wereld van de energiedistributie. Nu krijgen ze er een nieuwe MicroLogic controle-unit bij, die niet alleen de kring beveiligt, maar ook differentieelbeveiliging omvat.

Nog soepeler met Compact NSX

Schneider Electric optimaliseert het gamma ComPact NSX (100 tot 630) met een verhoogd niveau van onderbrekingsprestaties en extra functionaliteiten. Een brede keuze aan onderling verwisselbare trip units garandeert de beveiliging van alle belangrijke applicaties. Die flexibiliteit laat toe om de functionaliteiten van elektrische borden te verrijken met extra geavanceerde mogelijkheden. Daarnaast zijn ook de draadloze energiesensoren PowerTag NSX beschikbaar.

Snellere installatie en meer plaatsbesparing

De integratie van MicroLogic-unit met geïntegreerde differentieelbeveiliging, en dus ook binnenin de behuizing van de ComPact NSX, zorgt voor een snellere installatie. Tegelijk komt in de elektriciteitsbord ruimte vrij voor andere producten. Vanaf nu is het niet meer nodig om een Vigi-blok te voorzien op een ComPact NSX.

MicroLogic Vigi 4 met differentieelbeveiliging

MicroLogic Vigi 4 beveiligt distributiesystemen die worden gevoed door transformatoren. De Vigi 4 omvat de functionaliteiten van de MicroLogic 2, maar dan uitgebreid met differentieelbeveiliging.
Er zijn twee varianten beschikbaar: één die uitschakelt bij overbelasting en bij de detectie van verliesstroom, en één die enkel uitschakelt bij overbelasting en die via een contact differentieelafwijkingen meldt (pre-alarm). Aan de voorkant van de trip unit geven leds de status aan.
De regeling, die heel precies werkt, gebeurt met een draaischakelaar. Via een SDx-module is een alarm op afstand voor overbelasting of verliesstroom beschikbaar. De beveiliging tegen verliesstroom wordt getest met een testknop die een reële verliesstroom simuleert in de torus. Een schakelaar die zich met een kleine schroevendraaier laat bedienen deactiveert de differentieelbeveiliging tijdens isolatiemetingen.

MicroLogic Vigi 7E met differentieelbeveiligingMicroLogic Vigi 7

De MicroLogic Vigi 7E onderscheidt zich op verschillende vlakken van de Micrologic Vigi 4:

  • De Vigi 7E heeft de functionaliteiten van een MicroLogic 5E, uitgebreid met differentieelbeveiliging.
  • Er is een een digitaal scherme met toetsenbord en men kan de regeling en gemeten waarden van het scherm aflezen, ook wanneer de klep verzegeld is.
  • Er zijn twee functies voor de detectie van verliesstroom geïntegreerd:
    • De eerste functie schakelt uit bij de detectie van verliesstroom.
    • De tweede functie meet de verliesstroom en toont op het scherm dat er zonder uitschakeling een verliesstroom is gedetecteerd.

De Vigi 7E draagt bij aan de efficiëntie van het energiebeheer via integratie op het EcoStruxure Power-platform van Schneider Electric. Die integratie laat toe overbelasting en andere afwijkingen proactief op te sporen en zo beslissingen te nemen die de operationele efficiëntie verhogen.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztrust

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: