Er is een opmerkelijke evolutie aan de gang. De vraag naar datacentercapaciteit zit duidelijk in de lift. Volgens schattingen van OMDIA bedraagt de marktgroei voor driefasige UPS-systemen in de Benelux in 2021 niet minder dan 11%.
Ik voorspel dat deze stijging niet snel zal afzwakken. Waarom? Exploitanten van datacenters, cloud- en serviceproviders en colocatiefaciliteiten staan onder toenemende druk om aan de groeiende vraag te voldoen en tegelijkertijd de uptime en de prestaties te verbeteren, maar ook om de kosten te beheersen en de duurzaamheidsdoelstellingen van hun organisatie te bevorderen. Een van de belangrijkste manieren om deze uitdagingen aan te gaan, is natuurlijk de keuze van de juiste UPS (Uninterruptible Power Supply) voor het datacenter.
Maar waar moet je als datacenteroperator op letten bij het kiezen van een nieuw UPS-systeem? Hier zijn 5 belangrijke punten:
Top 5 PS-overwegingen voor datacenters
1. Duurzaamheid en energiebesparing: Voor datacenterexploitanten is duurzaamheid niet alleen een "leuk extraatje", het is een concurrentie-onderscheidende factor en klanten beginnen het te verwachten. Door te kiezen voor een UPS met een energiebesparende modus kan de effectiviteit van het lage stroomverbruik worden bereikt die moderne datacenterexploitanten verwachten. Bovendien biedt een UPS met een Lithium-ion batterij een 2 tot 3 maal langere levensduur dan VRLA batterijen.
2. Ruimte: Beschikbaar onroerend goed binnen een datacenter is altijd krap en zeer waardevol, en moet altijd worden geoptimaliseerd. Exploitanten gaan best op zoek naar een UPS die compact is en een hoge dichtheid heeft, maar geen compromissen sluit als het gaat om verhoogde beschikbaarheid, operationele efficiëntie, duurzaamheidseisen en beheersing van de totale eigendomskosten (TCO).
3. Modulair & Schaalbaar Platform: Innovatie in UPS-systeemontwerp resulteerde in modulaire en schaalbare platformen, die datacenteroperators in staat stellen hun UPS aan te passen aan de huidige behoeften. Tezelfdertijd maken ze hun investering ook toekomstbestendig dankzij de mogelijkheid om eenvoudig vermogensmodules toe te voegen om groei te accommoderen.
4. Energized Swapping: Als aanvulling op de modulaire en schaalbare architectuur is het ideaal dat de UPS intelligente functies heeft zoals « energized swapping ». Hierdoor kan het toevoegen en/of vervangen van voedingsmodules worden uitgevoerd met minimale downtime, terwijl de bescherming van operators en onderhoudspersoneel wordt verhoogd.
5. Bewaking, beheer en modellering op afstand: Een ultramoderne mogelijkheid voor bewaking op afstand, beheer en modellering kan operators een systeembrede zichtbaarheid bieden om problemen proactief aan te pakken en de uptime te handhaven.
De juiste 3-fase UPS vinden
Schneider Electric is zich bewust van de behoeften van datacenteroperators. We blijven ons 3-fase UPS-aanbod verfijnen om tegemoet te komen aan de veranderende eisen. Oplossingen zoals de nieuwe Galaxy VL 200-500 kW UPS bieden het volledige scala aan innovatieve functies en belangrijke voordelen waar datacenteroperators naar op zoek zijn. Dankzij het modulaire ontwerp van het systeem kan je je activiteiten makkelijk opschalen in verhouding tot veranderende bedrijfsbehoeften. Dit "pay-as-you-grow" model verlaagt de kapitaalinvestering en de totale eigendomskosten.