ATV320 IP6x snelheidsregelaar, de nieuwste telg in de Altivar Machine familie
Naast de IP20 “Book” en “Compact” versies beschikt de Altivar Machine ATV320 reeks nu ook over een IP6x versie.
Deze reeks werd speciaal ontworpen voor toepassingen waar een hoge beschermingsgraad wordt vereist, zoals in stofrijke omgevingen.
ATV320 IP6x is beschikbaar voor monofasige motoren tot 2,2kW en driefasige motoren tot 7,5kW in 2 uitvoeringen:
- IP66: Uitvoering zonder lastschakelaar
- IP65: Uitvoering met geïntegreerde Vario lastschakelaar
De ATV320 IP6X snelheidsregelaars zijn voorzien van een koellichaam voor “natuurlijke” afkoeling van het vermogen gedeelte; dus zonder uitwendige ventilator waardoor het onderhoud tot een minimum wordt herleid.