- Video - Illuminated E-Stop Easy Localize in Dark Opent in nieuw venster
- Video - Illuminated E-Stop Quickly Localized to Save Opent in nieuw venster
Bouw veiligere machines met de nieuwe Harmony noodstop
Verhoog de veiligheid en de efficiëntie van de operator met de nieuwe Harmony noodstop.
Door middel van een tweekleurige LED (wit en rood), is de noodstop volledig zichtbaar, zelfs in donkere ruimtes. Vergrendeling en ontgrendeling gebeurt hierdoor sneller dan ooit tevoren. Dit leidt uiteraard tot een verbeterde veiligheid voor de operator maar ook tot een verminderde uitvaltijd doordat de geactiveerde noodstop gemakkelijk te identificeren valt.
Naast een nieuwe noodstop is er nu ook een verlichte ring als accessoire voor standaard XB4 en XB5 noodstoppen beschikbaar. Hierdoor kan u uw huidige noodstop upgraden naar een verlichte versie. De verlichte ring is eveneens in monokleur (rood) of tweekleurig (rood/wit) beschikbaar en in verschillende spanningen van 24V tot 240V.
Uiteraard zijn veiligheid en snelle identificatie absolute prioriteit, maar hiernaast zorgt de nieuwe Harmony noodstop bijkomend voor een mooi en modern bedieningspaneel
Ontdek er meer over in de XB4 (DIA5ED2121212EN) en XB5 (DIA5ED2121213EN) catalogus of in onze Automation & Control Essential (DIA5ED2170101EN).