Magelis edge box: de perfecte link tussen uw OT en IT netwerk
Het Magelis iPC gamma is uitgebreid met 3 nieuwe families industriële box-PC’s.
- HMIBSC: uitgerust met het Linux Yocto besturingssysteem en voorzien van 8xGPIO’s
- HMIBMI: een Windows 10 IoT Enterprise box PC met eMMC geheugen
- HMIBMO: een Windows 10 IoT Enterprise box PC met uitbreidbaar M.2 SSD geheugen, 4 of 8GB werkgeheugen en eventueel uit te rusten met een extra SSD of HDD
Zowel de HMIBMI als de HMIBMO kunnen worden uitgerust met een modulaire display (12'' - W22'') en zo omgetoverd worden tot een panel PC. Verder zijn er talloze uitbreidingskaarten ter beschikking zoals een 4G interface, analoge inputs,... Verdere kenmerken van deze edge box familie zijn het zeer compacte en robuuste design en de mogelijkheid voor het bieden van een complete cybersecure oplossing.
ISA/IEC-62443 approved
- Ontwikkeld volgens de standaard (analyses, dreigingsmodel, documentatie...)
- Hardware encryptie met TPM
- Secured boot en OS settings
- McAfee whitelisting
- Node-Red parallel wiring model zonder tussenkomst in het automatiseringsgedeelte
- Voordeel van de beveiliging van de IT infrastructuur
- EcoStruxure Secure Connect Advisor, voor connecties op afstand...
HMIBSC HMIBMI HMIBMO