Wijziging in reeks TeSys D contactoren 3P 40A/50A/65A & 4P 60A/80A met DC-spoel 24 tot 250V
Met de introductie van de nieuwe reeks TeSys D Green-contactoren worden een aantal van de bestaande referenties kortelings vervangen. Deze substitutie biedt de gebruikers een meer geavanceerdere versie van de contactor met een AC/DC-spoel met laag verbruik en breed spoelspanningsbereik. Zo zijn er nu binnen het bereik van 24V tot 250V slechts 3 verschillende referenties nodig: extensie BNE voor spoelspanning 24 tot 60V AC/DC, EHE voor spoelspanning 48 tot 130V AC/DC en KUE voor spoelspanning 100 tot 250V AC/DC. Ze worden aangevuld met een “BBE” versie voorzien van een 24V DC-spoel met extra laag verbruik.
Alle details met betrokken referenties, uitzonderingen en timing zijn te vinden in de productinformatie PI-CTR-1812001.