Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

De Hallepoort: de eerste geconnecteerde tunnel van Europa

Brussel, 12 april 2019

  • De eerste gerenoveerde Brusselse tunnel levert betere prestaties op het vlak van techniek en veiligheid
  • Intelligente maatregelen zorgen op alle niveaus voor een hogere betrouwbaarheid en betere energie-efficiëntie

Na twee jaar werken en een investering van 32 miljoen euro is in januari de vernieuwde Hallepoorttunnel officieel in gebruik genomen. Dankzij de renovatie is de tunnel aangepast aan de nieuwe veiligheidsnormen. Het project steunde op efficiënte samenwerking en de expertise van onder meer Schneider Electric.

Het project

Om de verouderde Brusselse tunnels op te knappen heeft Brussel een grootschalig renovatieplan opgesteld. De eerste fase omvatte de complete renovatie van de Hallepoorttunnel. Bouwheer Brussel Mobiliteit stelde de Franse onderneming Egis aan om een lastenboek op te stellen. Het project werd gegund aan de groep Eiffage.

De opdracht bestond erin een intelligente tunnel uit te bouwen, van op afstand aanstuurbaar door exploitant PC Mobiris en met een hoog veiligheidsniveau voor de gebruikers. De tunnel heeft bovendien een artistieke insteek, met opvallende muurschilderingen en een aangepaste verlichting die voor een apart lichtspel zorgt.

De partners van Eiffage

VSE, een bedrijf uit de groep Eiffage Energie Systèmes, was verantwoordelijk voor het complete project. VSE is gespecialiseerd in elektromechanica in de bouwsector en werkte voor de specifieke technieken samen met Valens, Clemessy, Collignon en Eiffage Energie Systèmes – allemaal bedrijven uit de groep Eiffage. Het complete project omvatte ook een luik burgerlijke bouwkunde (vloer, plafond en wanden), een luik elektriciteit (nieuwe cabines voor midden- en laagspanning, signalisatie, verlichting), ventilatie, brandbeveiliging en de toepassingen voor de exploitatie.

De elektrische installatie

Collignon, een familiebedrijf uit de regio Luik, is gespecialiseerd in de ontwikkeling, de realisatie en het onderhoud van elektrische, industriële en HVAC-installaties. Collignon is een gecertificeerde Prisma-partner en een van de drie certificeerde Okken-partners in België. Collignon hertekende de complete elektrische installatie en bouwde daarbij op alle niveaus de nodige redundantie in.

Het oude technische lokaal werd volledig gerenoveerd. Aan het andere eind van de tunnel kwam er een tweede technische ruimte. Beide onderstations worden gevoed via twee aparte aansluitingen van 11 kV van Sibelga. Faalt het ene onderstation, dan zorgt een koppeling tussen de twee onderstations ervoor dat het andere de voeding overneemt.

In elk onderstation zorgen SM6-cellen (bestand tegen een interne vlamboog van AA33) voor de middenspanning. Ze zijn voorzien van Sepam-relais, tellers en bescherming voor de transformatoren. In elk onderstation zijn twee transformatoren van 1000 kVA (France Transfo, geleverd door Schneider Electric) aangesloten op een algemeen laagspanningsbord. Eén van beide transformatoren ontvangt zijn voeding van het andere onderstation. Elke transformator is in staat het totale benodigde vermogen te leveren voor het onderstation.

Het laagspanningsbord is van het type Okken 1600A, voorzien van MCC-lades (Motor Control Center). De lades zijn uittrekbaar en verwisselbaar terwijl het bord in werking is. Elk bord bevat ook zes snelheidsvariatoren van het type Altivar Process 630, die de ventilatie controleren. Die is trouwens omkeerbaar: ze kan de vervuilde lucht in de tunnel wegblazen of afzuigen. Verder omvat de installatie nog twee speciale Okken-hulpborden. De verdeelborden zijn van het type Smartpanel Prisma met Masterpack MTZ2. Via smartphone, Bluetooth en een specifieke applicatie is het mogelijk toegang te krijgen tot de parameters van het systeem.

De Okken- en Prisma-borden staan in verbinding met elkaar en meten heel precies alle elektrische parameters, net zoals een centraal meetpunt dat zou doen. Alle data worden vervolgens naar het centrale technische beheersysteem gestuurd, geleverd door het bedrijf Clemessy.

De rol van Schneider Electric

Schneider Electric heeft een lange historiek als partner van VSE. Daarnaast werkt het bedrijf al twintig jaar samen met Collignon. De vertrouwensrelatie tussen de bedrijven liet Schneider Electric toe om van bij het begin van het project mee te werken. Roger Missault, strategisch verantwoordelijke voor midden- en laagspanning, stond in voor de opvolging van het geheel en fungeerde als uniek aanspreekpunt tussen de partners en de diverse productspecialisten bij Schneider Electric. Verkoopingenieur Eric Castreman had regelmatig contact met Collignon, wat hem toeliet advies te geven over het gebruik van de Okken-borden.

Het succes van dit type grote projecten hangt nauw samen met de communicatie tussen de partners. Een goede dialoog verkleint de technische en logistieke risico’s en verzekert de projectleiders ervan dat ze kunnen rekenen op de steun van hun leveranciers.

Porte de Hal 1 Porte de Hal 2

Toegang tot al het nieuws van Schneider Electric

Klik hier