Issue
What is the difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers?
Product Line
SY/MAX
Environment
8020SCP423
Resolution
The only difference between the 8020SCP423 and 8020SCP424 SY/MAX controllers is the size of their user memory. The 8020SCP423 has 8K of RAM. The 8020SCP424 has 16K of RAM.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.