Populaire vragen (FAQ's) zoeken
Comment utiliser un disjoncteur Départ Moteur de type GV2, GV3 ou GV7 avec une charge monophasée ou continue?
Les disjoncteurs GV2, GV3 ont été conçus pour protéger les moteurs asynchrones triphasés mais ils peuvent aussi protéger une charge monophasée (type moteur monophasé).
Le câblage est le suivant : mise de 2 pôles du GV en série.
De cette manière, les 3 pôles du disjoncteur sont bien utilisés.
Remarques importantes
Les disjoncteurs de type GV7 ne protègent pas les charges monophasées car la détection d'absence de phase est réalisée par mesure de durée entre les différentes phases.
Si le câblage tel que préconisé en amont est réalisé, il y aura disjonction dans les 4 secondes.
Les disjoncteurs GV2, GV3 et GV7 ne protègent pas des charges continues (DC).
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium
Ontdek meer