The following error appears when you are installing Sling on Win 7, Server 2008 or Win 8:
COMCTL32.OCX is an Active X Control that is used by applications to display dialogs. It is widely used, but considered 'old' as it has been replaced in new applications by MS presentation foundation (WPF) . The solution is to reinstall this component.
The description of the problem, how to solve it, and several documents with background information can be found at
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-files/comctl32ocx-error-in-windows-7/051b2862-b4a1-45fc-aad8-140ed32dc682
Legacy KB System (APS) Data: RESL210067 V1.0, Originally authored by CoBu on 12/18/2012, Last Edited by CoBu on 12/18/2012
Related ranges: Vizelia, REM, EVO, EPO, Hosted Simple Energy Management Solution (SEMS)
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.