{}

Populaire vragen (FAQ's) zoeken

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Op trefwoord zoeken of een vraag stellen","searchBtn":"Zoeken","error":"Voer een trefwoord in om te zoeken"}}

What is the MBAP header for a Modbus TCP query?

Issue:
What is the MBAP header for a ModbusTCP query?

Product:
Advantys Ethernet products

Cause:
Query for the Modbus TCP MBAP header for the STB

Resolution:
The MBAP header of a Modbus TCP query:
/*!
* MODBUS TCP - Message Header
*/

struct MB_TCP_MBAP
{
Uint16 transactionId_; //!< Transaction ID
Uint16 protocolType_; //!< Protocol
Uint16 length_; //!< Length of message
Uint8 destId_; //!< Destination ID
};

Bent u geholpen met deze informatie ?

Ontdek meer
Productfamilie
Advantys STB
Ontdek meer
Productfamilie
Advantys STB