IHC / FREEDOM - Software & firmware
Het type en hardware versie van de centrale bepalen welke software gebruikt dient te worden.
Visual 2 centrale, HW versie 6.1
PC-aansluiting: USB & LAN
* Centrales geproduceerd tot midden 2011. De hardware versie (HW) kan worden gecontroleerd via het startscherm van de “IHC Administrator” module
Toon details
Visual 2 centrale, HW versie 6.2
PC-aansluiting: USB & LAN
** Centrales geproduceerd na midden 2011. De hardware versie (HW) kan worden gecontroleerd via het startscherm van de “IHC Administrator” module