Ontdek ons aanbod elektrische beveiliging

Zelf elektriciteit in je woning leggen of vernieuwen? Schneider Electric biedt een moderne en eenvoudige oplossing aan met het Resi9 XE-systeem. Dit is een inklikbaar gamma dat gebruik maakt van een innovatieve “plug-in” technologie, waardoor het aansluitingsproces efficiënter en veiliger verloopt dan bij een traditioneel kamsysteem. Dankzij het Resi9 XE-systeem, kan nu elke zelfbouwer aan de slag.
Waarom kiezen voor het Resi9 XE-systeem?
Eenvoudige installatie
Makkelijk aanpasbaar
Zonder zorgen in volledige veiligheid
Het stappenplan om jouw elektriciteitskast te installeren
Het stappenplan om jouw elektriciteitskast te installeren

1. Kies uw elektriciteitskast aan de hand van de verschillende modules, opbouw en type deur.2. De gepatenteerde XE-verdeelmodule kan met één klik achteraan op de metalen rail geplaatst worden.3. Klik vervolgens de XE-plug-in differentieelschakelaar en automaten op de verdeelmodule vast.4. Ten laatste, verbind je de kabels met de daarvoor bestemde aansluitingen bij de differentieelinrichters en automaten. Vervolgens span je de kabels aan met een schroevendraaier.
Normen & veiligheid
Normen & veiligheid

Sinds 1981 groepeert de huidige AREI de reglementaire veiligheidseisen voor elektrische installaties in België. Deze verordening is van toepassing op verschillende soorten installaties. Al meer dan dertig jaar maken zij het mogelijk om installaties met een hoog veiligheidsniveau te bouwen. Vanaf 1 juni 2020 zullen alle elektrische installaties moeten voldoen aan de eisen van een nieuwe AREI.