Основана през 1920, Merlin Gerin първоначално се специализира в производството на маслени прекъсвачи за средно и високо напрежение. Компанията се разраства бързо, като непрекъснато инвестира в иновации, докато през 1992 г. е придобита от Schneider.
Ключови дати
- 1920 година
Пол-Луи Мерлен и Гастон Герен развиват бизнеса си в областта на електрическото оборудване в Гренобъл.
- 1921 година
Лабораторията на Волта в Гренобъл е изградена за провеждане на тестове за безопасност на продукти и оборудване с високо напрежение, достигайки до 800 kV през 30-те години на ХХ век.
- 1929 година
В Гренобъл бе отворено училището за електрически чиракувания на Пол-Луи Мерлен.
- 1937 година
Merlin Gerin е пионер в областта на пневматичните прекъсвачи, които са по-надеждни и по-безопасни от маслените алтернативи.
- 1946 година
Пуснат е в експлоатация първият прекъсвач на Merlin Gerin за прекъсване на къси съединения от 10 000 A и 15 000 V.
- 1951 година
Първата серия автоматични прекъсвачи ниско напрежение се стартира под лиценза на Westinghouse.
- 1972 година
Пуска се в експлоатация миниатюрен прекъсвач за ниско напрежение F32 за домове.
- 1974 година
Изградена е модулна система за защита на multi 9, която е по-стара от Acti 9 и Resi9.
- 1986 година
MasterPact 800-6300 Пуска се на пазара въздушен прекъсвач с формован корпус.
Историята на Schneider Electric
Научете повече за нашата история и открийте други марки, които са част от Schneider Electric днес.