Гама
PrismaSeT G
Система за електроразпределителни табла до 630 A Panel building system Табла Ниско Напрежение до 630 А с вградена цифрова свързаностЧаст от SeT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Prisma G
Табла Ниско Напрежение до 630 А Решение за типово изпитани табла ниско напрежение до 630А.Част от SeT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left PrismaSeT P
Panel building system за подови разпределителни табла до 4000A захранване, с вградена цифрова свързаност Panel building system за подови разпределителни табла до 4000A захранване, с вградена цифрова свързаностЧаст от SeT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Prisma P
Табла ниско напрежение до 4000А Решение за типово изпитани табла ниско напрежение до 4000АЧаст от SeT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Разпределителни табла
Разпределителни табла Табла за стоящ монтаж съвместими с IEC 61439 1 & 2Преглед на продуктиarrow2_left Prisma PH
Табла ниско напрежение за среди с тежки условия Подсилено решение за типово изпитани табла ниско напрежение до 4000А.Част от SeT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left