Гама
EasyPact EXE
Вакуумни прекъсвачи до 17.5 kV за производители на разпределителни устройства средно напрежение. Проектиран за свързване на сградна инфраструктура или производствени процеси към електрическата мрежа.Част от Easy SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left EvoPact LF
Елегазови прекъсвачи до 17.5kV Прекъсвачи средно напрежение до 17,5 kVЧаст от PacT SeriesВижте подробна информацияarrow2_left EvoPact SF
Елегазови прекъсвачи до 40.5kV Прекъсвачи средно напрежение до 40,5 kVЧаст от PacT SeriesВижте подробна информацияarrow2_left Evolis
Вакуумни прекъсвачи до 24kV Вакуумен прекъсвач средно напрежение до 24 kVЧаст от PacT SeriesВижте подробна информацияarrow2_left