Гама
Enclosures
- Spacial™ is a complete offer of steel enclosures ready to fulfil all requirements for the most demanding environments and applications protecting your automation and electrical devices.Преглед на продуктиarrow2_left PanelSeT SFN
Метални модулни ел. табла за стоящ монтаж Нови модулни табла, изработени от декарбонизирана стомана, позволяващи сформиране на големи електрически табла, за индустриална автоматизация и управление, електроразпределение и електронни приложения. PanelSeT SFN е усъвършенствана версия на Spacial SFЧаст от SeT SeriesПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Spacial S24
Кутии със заключващ се капак -Преглед на продуктиarrow2_left Spacial S3CM
Идеалното табло за HMI приложение -Преглед на продуктиarrow2_left Spacial SD
Най-доброто решение за вашето работно място -Преглед на продуктиarrow2_left Spacial SF
Модулни метални табла и аксесоари Запознайте се и сПреглед на продуктиPanelSeT SFN - подобрената версия на Spacial SF arrow2_left Spacial SDB
Кутии, отличаващи се с опростена концепция и здравина -Преглед на продуктиarrow2_left Spacial SBM
Индустриални стоманени кутии за стенен монтаж Здравина, ергономичност и многофункционалност, всичко това е в тази кутия!Преглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Spacial S3D
Стоманени табла за стенен монтаж Най-широката гама от налични размери на пазара!Преглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Spacial CRN
Стоманени табла за стенен монтаж, предназначени за индустрията За закрити нечисти промишлени средиПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Spacial SM
Метални табла моноблок за стоящ монтаж Многофункционално табло за бързи и лесни решенияПреглед на продуктиarrow2_left Стартирайте селектора на продуктитеarrow2_left Spacial SDX
Табла за среди с повишени изисквания -Преглед на продуктиarrow2_left