Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Schneider Electric torna o ‘eConversion’ o modo padrão para seus nobreaks Galaxy V-Series

São Paulo, SP, Brasil

08/12/2022

É uma proteção que oferece uma redução três vezes maior no consumo de eletricidade da fonte de alimentação ininterrupta (UPS), com 99% de eficiência sem comprometer a disponibilidade 

A Schneider Electric, líder global em transformação digital e gerenciamento e automação de energia, anunciou uma versão aprimorada do eConversion – anteriormente conhecido como ECOnversion – uma proteção que é geralmente recomendada pela empresa para fornecer maior sustentabilidade para seus nobreaks Galaxy V Series UPSs.

Com a sustentabilidade como um ponto problemático contínuo, a Schneider Electric é a única empresa que oferece essa combinação exclusiva e patenteada de desempenho e eficiência. A nova versão oferece o nível mais alto de proteção para cargas críticas com Classe-1 (certificado UL) e resulta em economias de até três vezes o preço do UPS. Fornecendo soluções críticas de energia de backup para ambientes de tecnologia da informação (TI) e não só de informática, como nas aplicações da indústria. O eConversion da série Galaxy V oferece proteção de energia confiável e ajuda a atingir novos níveis de sustentabilidade.

O eConversion possui mais  de oito anos de implantação e milhares de clientes em todo o mundo o utilizam diariamente para proteger as cargas críticas desde seu lançamento, em 2014.

“Com o eConversion como o modo padrão para os Galaxy V Series 3-phase UPS Series esperamos facilitar a conservação de 175 GWh de eletricidade anualmente – o que equivale à energia produzida por quase 60 mil instalações de painéis solares”, aponta Mustafa Demirkol, vice-presidente de sistemas de data center, gerente de ofertas e marketing e de energia da Schneider Electric. “Estamos ansiosos para ajudar os clientes a atingir suas metas de sustentabilidade, reduzindo seus gastos com eletricidade e as emissões de carbono correspondentes.”

Modo de alta eficiência mitiga o impacto do aumento dos custos de energia

De acordo com o Banco Mundial, espera-se que os preços da energia subam mais de 50% neste ano antes de diminuir em 2023 e 2024. A utilização do eConversion permite que as operadoras mitiguem parte do custo e do impacto climático, enquanto continuam se beneficiando do mais alto nível de proteção para cargas críticas com Classe-1 (certificado UL). Com eConversion, os clientes podem verificar a economia de eletricidade no visor do no-break.

Os clientes ainda podem optar por usar o modo double conversion, mas a experiência de campo mostrou que as instalações elétricas modernas não justificam um uso tão alto de eletricidade. O EcoDataCenter, um data center de HPC favorável ao clima, implantou quatro UPSs Galaxy VX a 1.250 kW cada um para suportar as cargas dos clientes com a possibilidade de funcionar com 99% de eficiência com o modo eConversion.

À medida que a demanda digital continuará a crescer, exigirá resiliência para colher os benefícios da automação e eficiência. Para isso, os profissionais de data center, tecnologia operacional (OT) e TI precisarão fazer mudanças em direção a um mundo net-zero. O eConversion está disponível como um recurso em todos os nobreaks Galaxy V Series em todo o mundo.

Adoção da plataforma de certificação em blockchain Wiztrust

Desde o dia 2 de outubro de 2019, a fim de proteger suas comunicações, a Schneider Electric certificou seu conteúdo com a Wiztrust. Você pode verificar a autenticidade do site em Wiztrust.com para comunicações corporativas.
Ver comunicado de imprensa (pdf, 185 kb) Abre em nova janela
Compartilhar esta página:

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!