Pesquisar perguntas frequentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
Os terminais traseiros dos disjuntores NW40 podem ser mudados de posição , de vertical para horizontal ou de horizontal para vertical
Os terminais para conexão traseira dos disjuntores NW40 não podem ser mudados de posição por não serem simetricos , os disjuntores devem ser montados conforme a necessidade de conexão dos barramentos.
Referencias para os terminais traseiros verticais dos NW40 fixo e extraivel
3P - superior = 48135 , inferior = 48140
4P - superior = 48160, inferior = 48165
Referencias para os terminais traseiros verticais dos NW40 fixo e extraivel
3P - superior = 48135 , inferior = 48140
4P - superior = 48160, inferior = 48165
Isto foi útil?