FAQs

Fazer uma Pergunta

Qual é a vazão de ar mínima para os ventiladores do Altivar 32?

A vazão de ar mínima é indicada nas tabelas abaixo.

     

240 V Monofásico

Potência

0.18 kW

0.37 kW

0.55/0.75 kW

1.1/1.5 kW

2.2 kW

Vazão m3/min

0,24

0,24

0,24

0,45

0,45

 

380~500V Trifásico

Potência

0.37kW

0.55/0.75kW

1.1/1.5kW

2.2kW

3kW

4kW

5.5kW

7.5kW

11 kW

15 kW

Vazão

m3/min

0,24

0,24

0,24

0,45

0,45

0,45

1,32

1,32

3,2

3,2

 

 

Para documentação do ATV32 consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA322889/
 

Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?