FAQs

Fazer uma Pergunta

Nota de Aplicação: Migração de Altivar 58 para Altivar 71 em rede Profibus

●NOTA DE APLICAÇÃO ANEXO. 
●Esta nota de aplicação tem a finalidade de orientar sobre como fazer a migração do conversor de frequência descontinuado Altivar 58 (F) para a linha de conversores de frequência da Schneider Electric, Altivar 71.
●Esta migração tem a finalidade de substituir o conversor de ATV58 pelo ATV71 sem requerer configurações de dados de rede no conversor de frequência e no CLP, bem como dispensar a necessidade de alteração no programa armazenado no CLP, ou seja, o Altivar 71 funcionará perfeitamente na rede Profibus existente com o arquivo *.GSD do Altivar 58.
●Para esta migração não é necessário contato com o CLP.
●Com o Altivar 71 configurado como Altivar 58, as funções disponíveis para o drive serão as mesmas do Altivar 58.

Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?