{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pesquisar perguntas frequentes

DR e DSI - Qual é a diferença dos dispositivos

DSI = Dispositivo Supervisor de Isolação é um dispositivo desenvolvido para monitorar a isolação das instalações em esquema de aterramento IT , neste tipo de aterramento se uma fase vai a massa ou terra a corrente desta fase não tem como retornar a fonte , porque a fonte não esta aterrada , e então não ha a formação do curto circuito fase terra , para detectar que uma fase foi a terra a norma de instalações eletricas define que a instalação deve ter um monitor que monitore a isolação entre as partes vivas e a terra. Os nossos DSI funcionam atraves da monitoração de um sinal eletrico injetado nos condutores , se ouver uma ponto de baixa isolação o sinal volta pela massa ou terra a um ponto do DSI que é aterrado , este sinal é medido e se tiver intensidade superior referente ao valor ajustado o DSI comuta um contato seco que é utilizado para acionar o alarme

DR = Proteção diferencial residual , este dispositivo é proprio para ser instalado em instalações com esquema de aterramento TT , nas instalações com esquema de aterramento TN é aplicado como proteção suplementar pois podera haver situações em que o disjuntor não ira atuar dando condições para uma pessoa possa ser eletrocutado . O dispositivo monitora a variação do campo magnetico dos condutores ativos do circuito ou seja toda a corrente que vai tem que voltar , se houver uma fuga de corrente a corrente que vai não tem o mesmo valor da que esta voltando , a variação da corrente é medido pelo campo magnetico que é criado em torno do condutor e o sensor que é utilizado para medir esta variação do campo é o TC ou Toroide , os condutores vivos do circuito são passados pelo sensor , não havendo fuga a somatoria do campo magnetico dentro do TC é zero , logo não havera corrente no secundario , se houver fuga  havera um campo resultate proporcional a diferença da corrente que vai e da que volta , este campo induzira uma corrente no secundario do toroide que ira acionar o rele que acionara o seccionamento

Schneider Electric Brasil