Procurar por Perguntas mais frequentes

Qual é a diferença entre as interfaces IFE LV434010 e LV434011?

Data de publicação: 26 Março 2020

Há duas referências comerciais do IFE:
  • Interface Ethernet para disjuntores - LV434010.
Este tipo de IFE é uma interface Ethernet para os disjuntores da linha Compact NSX/NS, PowerPact, e disjuntores Masterpact.
  • Interface Ethernet para LV disjuntor e porta de entrada - LV434011.
Este tipo de IFE é uma interface Ethernet para os disjuntores da linha Compact NSX/NS, PowerPact, e disjuntores Masterpact Além de funcionar como um Gateway Modbus-SL (Linha Serial) para os dispositivos conectados.

Isso foi útil?

O que podemos fazer para melhorarmos?

Não encontrou o que procura?

Entre em contato com a equipe de suporte ao cliente para receber informações sobre suporte técnico, assistência para reclamações, e muito mais.