{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Entrando no menu de configuração no modo Edit PM1000/1200

1. A partir de RMS pressione botão para cima (^). O display irá mostrar CLR.
2. Pressione o botão para cima (^). O display irá mostrar SET.
3. Pressione o botão para direita (>). O display irá mostrar VIEW.
4. Pressione o botão para baixo (v). O display irá mostrar EDIT. É necessário o código (CODE) de entrada para editar parâmetros de configuração.
5. Pressione o botão para direita (>) durante 2 segundos. O display irá mostrar CODE 2000 com o 2 piscando.
6. O código (CODE) de fábrica é 1000.
7. Pressione o botão para baixo (v). O display irá mostrar CODE 1000 com o 1 piscando.
8. Pressione o botão Enter uma vez ou o botão para direita (>) 4 vezes para aceitar o novo valor de CODE.
9. O display exibirá a mensagem PASS e em seguida EDIT A. PRI 100.0 indicando entrada bem sucedida no menu de configuração em modo Edit

Isto foi útil?