{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

COMO SUBSTITUIR FAN DO INROW ACRD100, ACRD101, ACRD102

1-) Coloque a unidadede resfriamento em Standby através do display
Caminho: Principal > Operation [Operação] > On/Standby [Ligada/espera]

a. Para interromper a unidade de resfriamento, pressione a tecla ENTER até que o cursor fique no item de menu Operation > On/Standby;
b. Pressione a tecla ENTER novamente para exibir a seta para alternar estados à direita de Operation;
c. Use as teclas de direção para cima e para baixo para alterar de On [Ligada]para Standby [Espera];
d. Pressione a tecla ENTER novamente para alterar a configuração para Standby. A unidade de resfriamento entrará no modo de espera.

2-) Remoção de porta
Aviso: A porta deve ficar travada durante a operação normal. Não abra a porta enquanto os ventiladores estiverem funcionando.
Cuidado: Tome cuidado ao remover a porta frontal enquanto o equipamento estiver funcionando.



3-) Fan Montagem
OBS.: Caso a fan esteja atrás do display, verifique o passo 5 deste procedimento.
OBS.: As fans podem ser substituidas sem desligar a alimentação da unidade, apenas coloque em modo standby.

a. Usando uma chave de fenda Phillips #2, solte os quatro parafusos de cada canto da caixa da fan;
b. Segure pelas laterais da fan e puche para fora da unidade;
c. Alinhe o conector de alimentação da nova fan com o conector da unidade e faça o encaixe desta;
d. Fixe os parafusos em cada canto do fan. (torque 1.7–2.3 N·m (15–20 in·lb)).



4-) Inicie a unidade de resfriamento
Caminho: Principal > Operation [Operação] > On/Standby [Ligada/espera]

a. Para iniciar a unidade de resfriamento, pressione a tecla ENTER até que o cursor fique no item de menu Operation > On/Standby;
b. Pressione a tecla ENTER novamente para exibir a seta para alternar estados à direita de Operation.
c. Use as teclas de direção para cima e para baixo para alterar de Standby [Espera]para On [Ligada];
d. Pressione a tecla ENTER novamente para configurar a posição On;
e. Os ventiladores serão iniciados;
f. A unidade de resfriamento funcionará de acordo com as configurações.

5-) Remover e inserir o Display, Apenas quando a fan a ser substituida ficar atrás dele.
Note: O display pode ser removido sem desligar a alimentação da uinidade.

Remover:
a. Remova a porta frontal da unidade (passo 2 deste procedimento);
b. Desconecte o conector RJ-45 (UTP) do lado esquerdo do display;
c. Para cada lado do display, remova o parafuso T30-Torx, segurando o suporte que fixa o display a unidade.



Inserir:

Reverta o processo descrito acima
Verifique se o display esta apresentando os menus, caso contrário, reset a unidade desligando e religando o disjuntor alimentador.




Qualquer dúvida ou ajuda, fale conosco: www.se.com/br/chat

Isto foi útil?

Conheça mais
Conheça mais