FAQs

Fazer uma Pergunta

Configuração para comando misto (ou separado) a 3 fios no ATV71/ATV61.

O modo de configuração abaixo é para variar a velocidade via terminal gráfico VW3A1101 e comando via terminais.

Acessar o menu do variador e em seguida configurar:

1. Menu Variador (ENT)

- 1.5 Entradas e Saídas (I-0-)
- - Comando 2 fios / 3 fios (tCC)
- - - Selecionar 3 fios (3C)

- 1.6 Comando (CtL-)
- - Canal ref. 1 (FR1)
- - - Selecionar HMI (LCC)
- - Perfil (CHCF)
- - - Selecionar Separado (SEP)
- - Canal Comando 1 (Cd1)
- - - Selecionar Terminais (tEr)

Para ajustes básicos :
ATV71 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA327663/
ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA284296/
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?