{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Como podemos ajudar você hoje?
Como configurar a saida de pulsos no Medidor PM5330?
A configuração de Pulsos de energia pelas saidas D1 e D2 só pode ser realizada via software ION Setup

Ao conectar ao medidor via ION Setup escolha a tela Energy Pulsing

Esta tela permite que você defina os valores para o parâmetro de pulsos de energia.

LED do painel frontal

Este parâmetro permite configurar a função de alarme e de Pulsos de energia do LED

Para definir o modo de LED:

1. Clique duas vezes em Front Panel LED ou clique Front Panel LED,então clique em Editar. O parâmetro Front Panel LED tem três modos: Disabled, Alarm, ou Energy.
• Modo Disabled desliga o LED.
• Modo Alarm configura o LED para alarmes predefinidos no medidor (Ver lista de alarmes no manual).
• Modo Energy configura o LED para aplicação de pulsos de energia.

2. Se você escolher Energy, em seguida, selecione um valor na lista suspensa para parâmetros e clique em OK.
3. Insira um valor de pulso por grandeza no ítem Pulse Rate e clique em OK.
4. Clique em Enviar para salvar a alteração ao medidor.

Saída Digital D1, D2

Para definir a saída digital:

1. Clique duas vezes em um parâmetro de saída digital (D1/D2), ou selecione um parâmetro de saída digital, e clique em Editar para abrir uma janela de configuração.
2. Selecione Energy na lista suspensa de Control e clique em OK.
3. Escolha o tipo de energia (ver a lista no manual) na lista suspensa para parâmetros.
4. Insira um valor de pulso por grandeza no ítem Pulse Rate e clique em OK
5. Clique em Enviar para salvar a alteração ao medidor.

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Artigos que podem ser úteis
Conheça mais
Linha: