FAQs

Fazer uma Pergunta

Informações sobre o Altivar 32 como seleção, folha de dados, documentação, manuais

Altivar 32 - para aplicações em bombas, ventiladores, compressores, esteiras, ponte rolantes e talhas com elevação de carga (uso de resistência de frenagem externa), máquinas complexas com funções de segurança.

Para folha de dados, opcionais, acessórios, manuais e outras documentações : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA322889/

Escolha o inversor conforme tensão de alimentação e potência, com final da referência :
M2 - alimentação 220V monofásica, saída 220V trifásica, N4 - alimentação 380V a 500V trifásica,
Exemplos de definição do inversor :
ATV32H075M2 - ATV32 para potência de 0,75kW (1CV), tensão monofásica de entrada 220Vca (saída trifásica até a tensão de entrada)
ATV32HD15N4 - ATV32 para potência de 15kW (20CV), tensão trifásica de entrada de 380 a 500Vca

Para funções de segurança do ATV32, consulte manual específico principalmente sobre arquiteturas certificadas :
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/S1A45606?showAsIframe=true

Abaixo catálogo simplificado para escolha do inversor e opcionais/acessórios (ATENÇÃO : as resistências de frenagem do catálogo são para utilização em ciclos leves, não indicados por exemplo para aplicações em pontes rolantes)

O ATV32 foi descontinuado, considere substituição pelo ATV320 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA310522/
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?