{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

O disjuntor pode ser aplicado em tensão de 690 V


quando o cliente especifica a tensão de 600 ou 690 V para os eu disjuntor é necessario verificar se ele não esta se referindo a tensão de isolação , que em BT fica neste nivel de tensão 690 V , pois a tensão nominal ou de utilização , no Brasil , é de 220 V ou 380 V ou 400 V ( havendo variação para 460 e 480 V ) ou seja as capacidades de interrupção são dadas para estes valores , a menos nos disjuntores de uso industrial que podem chegar a 690 V .

Isto foi útil?