Procurar por Perguntas mais frequentes

Qual é o grau de proteção dos botões, sinalizadores e comutadores da linha 9001K?

Data de publicação: 25 Abril 2018

O grau de proteção dos botões, sinalizadores e comutadores da oferta 9001K é IP66 Conforme as normas IEC 61140 e NEMA Tipo ( 1, 2, 3, 3R, 4, 12 e 13 ).

Abaixo segue o link para download do catálogo da oferta :

http://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=DIA5ED2130602EN&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=2488357340&p_File_Name=DIA5ED2130602EN.pdf

Isso foi útil?

O que podemos fazer para melhorarmos?

Não encontrou o que procura?

Entre em contato com a equipe de suporte ao cliente para receber informações sobre suporte técnico, assistência para reclamações, e muito mais.