FAQs

Fazer uma Pergunta

O que significa ATV32 com final 415

O final 415 significa versão especial do ATV32 com módulo para receber sinal de encoder do motor, e é referência descontinuada (exemplo ATV32HU55N4415)
Para sua substituição escolher a referência normal do ATV32 (descontinuada) ou ATV320 formato Book e adquirir também o opcional VW3A3620 (módulo da placa de encoder)
A versão do ATV32 que aceita esse módulo é a partir da V1.8 IE 11, vide manual abaixo

Manual em inglês onde há orientação de ajuste para operação com encoder no motor (procure por [ENCODER CONFIGURATION]) :
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/S1A28692?showAsIframe=true

Folha de instrução para montagem da VW3A3620 :
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/EAV43534?showAsIframe=true

Apoio para substituição do ATV32 pela linha ATV320 formato Book :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA310522/
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?