FAQs

Fazer uma Pergunta

Como configurar saída analógica do Altivar 12 (ATV12) para sinal em corrente de 4 a 20 mA proporcional à velocidade do motor

Conforme manual em português do ATV12 (link a seguir ) :
Pág. 54 : menu ConF / FULL / IO- / AO1- / parâmetros :
AO1 = OFr, frequência de saída em Hz de 0 a tFr (regulagem de fábrica = nO)
AO1t = 4A (regulagem de fábrica = 0A)

Pág. 55 : menu ConF / FULL / drC- / parâmetro :
tFr = Frequência máxima de saída em Hz (limite superior do parâmetro ConF / HSP, pág. 43), e fim de escala da saída analógica quando AO1 = OFr (regulagem de fábrica : 60Hz (quando ConF / FULL / drC- / bFr = 50Hz) ou 72Hz (quando ConF / FULL / drC- / bFr = 60Hz))

Para ligação do sinal analógico de saída 4-20mA utilize os bornes AO1 e COM (veja págs. 17, 18, 22 e 23)

Manual em português do Altivar 12
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279300/
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?