FAQs

Fazer uma Pergunta

Como especificar corretamente um Botão Luminoso da Schneider Electric?

Para correta especificação de um botão é necessário informar os dados abaixo:
  • Tipo de Material:Plástico ou Metálico
  • Diâmetro de de furação: 16mm, 22mm ou 30mm;
  • Cor;
  • Quantidade de contatos NA e/ou NF;
  • Formato:Redondo,Quadrado,Retangular
  • Tipo de Lâmpada(BA9s ou LED);
  • Valor da Tensão de Alimentação(CA ou CC);
Para especificar botões metálicos de 22mm acesse:
https://www.se.com/br/pt/product-range-selector/632-harmony-xb4/?parent-category-id=4800

Para especificar botões plásticos de 22mm acesse:
https://www.se.com/br/pt/product-range-selector/633-harmony-xb5/?parent-category-id=4800

Para especificar botões da linha de 30mm acesse:
https://www.se.com/br/pt/product-range-selector/634-harmony-9001-k-sk/?parent-category-id=4800

Demais produtos é possível localizar as informações no link abaixo:
https://www.se.com/br/pt/product-category/4800-botoes-de-comando-e-sinalizacao
 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?