Pesquisar perguntas frequentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
Proteção de final de vida do DPS
A proteção de final de vida , tanto os DPS com tecnologia Spark gap e Varistor tem uma vida util que termina apos cumprirem as quantidades de descarga nominal e/ ou maxima que eles atendem , apos cumprirem a etapa da funcionamento o gas e o Varistor perdem a caracteristica de alta resistencia e se tornam condutores , como as saidas dos DPS são interligadas e aterradas , os DPS ao perderem a sua caracteristica de alta resistencia provoca um curto circuito fase- terra ou fase- fase , bifasico ou trifasico , este curto circuito tem que ser isolado para que não provoque danos a instalação e ao painel onde o DPS esta instalado , observo que os DPS tem baixa capacidade condução de energia ( corrente x tempo ) se não tiver uma proteção de final de vida adequada ( atuação em tempo adequado , valor de ajuste de disparo em curto circiot adequado e capacidade de interrupção de corrente de curto circuito ( Icu ) adequado o DPS podera explodir . No periodo em que os DPS estiverem dentro da vida util eles eles serão circuitos aberto e os disjuntores ficam de prontidão para atuar no final da vida util dos DPS.
Conheça mais
{"support":{"yesButton":"Sim","noButton":"Não","feedback":{"title":"O que podemos fazer para melhorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Agradecemos os seus comentários","title":"Isto foi útil?","feedbackPercentLabel":"pessoas consideraram isto útil","captcha":{"error":"Marque a caixa de seleção"}}}
Conheça mais