FAQs

Fazer uma Pergunta

Como funciona a Manopla Rotativa Prolongada ( MRP ) do NSX

A manopla fica instalada no lado externo da porta

na posição desligado é possivel abrir a porta , mas é necessario rodar a manopla, um pouco , no sentido anti horario ,  para sair da posição de travamento que impede a porta ser aberta , pois nesta posição é possivel travar o disjuntor nesta posição com cadeado
na posição ligado a porta fica impedida de ser aberta , por  travamento mecanicanico , é possivel travar a manopla com cadeado , para o disjuntor não ser desligado , em caso de ocorrencia de defeito eletrico ( sobre carga ou curto circuito ) os contatos do disjuntor irão abrir , independente do travamento por cadeado .
na maopla dispõe , como opcional , contatos de comutação avançada , tanto no ligamento quanto no desligamento





 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?