{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Venda da Micrologic de forma avulsa

Informamos que as Micrologic2.2, 2.3, 5.2A, 5.3A, 6.2A, 6.3A, 5.2E, 5.3E, 6.2E, 6.3E, 2.2M, 2.3M, 6.2E-M, 6.3E-M, 2.2G, 2.0, 5.0, 2.0E, 5.0E, 6.0E, 5.0P, 6.0P, 7.0P, 5.0H, 6.0H, 7.0H não são comercializadas de forma avulsa , pois apos a realização da substituição , os disjuntores tem que ser submetidos a uma serie de testes para a confirmação do bom funcionamento do dispositivo , o que garante ao usuario a proteção da sua instalação eletrica .
Caso o cliente tenha um disjuntor com uma das Micrologic citadas com defeito, a Schneider-Electric recomenda a Assistencia Tecnica para realizar os reparos .

Como enviar produtos para a Assistência Técnica em Cajamar
https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000222157/




Isto foi útil?