Welcome the the Schneider Electric French website.
It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
Traduisez en francais
Procurar por Perguntas mais frequentes
Como configurar o sensor XX930A3A2M12?
Data de publicação:
19 Março 2020
Para configurar sgui os passos abaixo:
1. Pressione e mantenha pressionado o botão de ensino. O LED multicor pisca rapidamente em amarelo. Continue pressionando o botão de ensino 3s, até que o LED multicor pisque lentamente em verde.
2. Solte o botão de ensino. O LED multicor continua a piscar lentamente em verde. O sensor está solicitando o primeiro limite.
3. Observe o procedimento «Máximo analógico no limite distante L2» ou «Máximo analógico no limite próximo L1» A. Máximo analógico no limite distante
1. Coloque um alvo na posição L1, em seguida pressione e solte o botão de ensino. O LED multicor pisca lentamente em amarelo, indicando que o sensor está
solicitando o segundo limite.
2. Coloque um alvo na posição L2, em seguida pressione e solte o botão de ensino. O LED pisca rapidamente em verde durante 3s, indicando que os limites foram gravados com êxito. O sensor agora funciona com esta nova janela.
B. Máximo analógico no limite próximo
1. Coloque um alvo na posição L2, em seguida prima pressione e solte o botão de ensino. O LED multicor pisca lentamente em amarelo, indicando que o sensor está solicitando o segundo limite.
2. Coloque um alvo na posição L1, em seguida pressione e solte o botão de ensino. O LED pisca rapidamente em verde durante 3 s, indicando que os limites foram gravados com êxito. O sensor agora funciona com esta nova janela.
NOTA: Se ocorrer um erro ao configurar um limite, o LED multicor pisca rapidamente em vermelho durante 3s, em seguida solicita o mesmo limite novamente: o LED multicor pisca lentamente em verde, solicitando o primeiro limite ou pisca lentamente em amarelo, solicitando o segundo limite.