Para a monitoração da falta de fase de um circuito trifasicor , sugerimos utilizar o arranjo do esquema em anexo onde uma bobina de minima tensão ( B1 ) , do disjuntor ( Q1 ) , ira monitorar duas fases , por exemplo a R e a S e um contator auxiliar ( C1 ) para monitorar as fases S e a T , um contato na do C1 devera esta ligado na alimentação da B1 . Se houver falta das fases R ou S , B1 ira desligar o Q1 , se houver falta da fase T , C1 ira cortar a alimentação de B1 que desligara Q1 . Como a tensão de entrada do transformador é 220 V , fase-fase , a bobina de minima tensão do disjuntor devera ser para 220 V e o contator auxiliar devera ter bobina em 220 V .
Publicado para: Schneider Electric Brasil
Precisa de ajuda?
Seletor de Produto
Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde comprar?
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.