FAQs

Fazer uma Pergunta

Como obter proteção de falta a terra com valor menor que 16 A com disjuntor NSX100z + Micrologic 6.2E, 40 A

O disjuntor NSX100z + Micrologic 6.2E tem o menor valor de ajuste da proteção de falta a terra em 16 A.

Para proteção de falta a terra com valores menores que 16 A temos as seguintes soluções :

a- utilizar o Bloco Vigi MH com NSX100x+ Mic 5.2E , nesta configuração havera o ajuste de 0,03 ; 0,3 ; 1 ; 3 ; 10 A na proteção de falta a terra

b- utilizar o rele Vigirex tipo RH99M mais Toroide com NSX100x + Mic 5.2E com bobina de desligamento , nesta solução havera o ajuste de 0,03 ; 0,1 ;0,3 ; 0,5 ; 1 ; 3 ; 5 ; 10 A na proteção de falta a terra , nesta solução havera a necessidade de tensão auxiliar para o rele .
 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?