{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Qual é a composição da ref. 59115 , tomada de baixa tensão do disjuntor Evolis


A tomada de baixa tensão do disjuntor Evolis é composto de :
a- Tomada ( fica fixo no disjuntor )
b- Plug ( parte movel que se conecta a tomada )
c- condutores de interligação dos bornes do disjuntor a tomada ( estes condutores tem comprimento em torno de 300 mm )
d- pinos da tomada
e- pinos do plug
f- os condutores conectados ao plug , assim como a proteção mecanica , eletroduto flexivel ou similar , não são fornecidos

Se a ref. for comprada junto com o disjuntor a composição acima sera entregue montada no disjuntor
Se a ref. for comprada de forma avulsa , os pinos do plug não serão fornecidos


Schneider Electric Brasil

Isto foi útil?