Pesquisar perguntas frequentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
Um DPS 3F+ N pode ser substituido por 4 DPS de mesmo valor de escoamento
Os DPS podem ser instalados de duas formas em instalação trifasico com neutro : - modo Comum , - modo Diferencial .
No modo Comum , os 4 DPS tem o mesmo valor de escoamento , as 3 fases e o neutro são conectados nos terminais de entrada , na parte superior , dos DPS e os terminais de saida , parte inferior , do DPS são jampeadas e ligada a barra de terra
.
No modo Diferencial , o DPS do neutro tem que ter o valor de escoamento 4 vezes maior que o da fase , as 3 fases são conectados nos terminais de entrada , na parte superior , dos DPS das fases e as saidas , parte inferior , dos são jampeadas e ligadas no terminal de entrada do DPS do neutro , na parte superior , o DPS do neutros ainda deve ser ligada ao neutro pelo terminal superior e a barra de terra pelo terminal de saida .
Necessario verificar qual o valor do DPS do neutro do DPS que se quer substituir
Isto foi útil?