FAQs

Fazer uma Pergunta

Aplicação de DPS

Aplicação de DPS

a-Verificação do predio onde de instalação
 
a1-O predio é alto , tem Para raio ou Gaiola de Faraday  ou é alto e não tem Para raio e nem Gaiola de Faraday mas esta ao lado de um predio alto que tem Para raio ou Gaiola de Faraday , no quadro de entrada da instalação aplicar DPS do tipo 1 , a capacidade de escoamento vai depender do nivel de proteção que o usuario quer fazer .
Temos DPS tipo 1 com capacidade de escoamento maximo ( Iimp ) para 12,5 KA e 25 KA com tensão maxima de regime , Uc , de 340 V .
DPS, Iimp= 12,5 KA , In= 25 KA , 1P , Uc= 340 V , Up= 1,5 KV , tipo iPRF12,5r , ref. A9L16632
DPS, Iimp= 25 KA , In= 25 KA , 1P , Uc= 340 V , Up= 1,5 KV , tipo iPRF12,5r , ref. 16360
 
Necessario aplicar proteção de final de vida , ver tabela anexa
 
a2-O predio é baixo , não tem Para raio ou Gaiola de Faraday  e não esta proximo a predios altos, no quadro de entrada da instalação aplicar DPS do tipo 2 , a capacidade de escoamento vai depender do nivel de proteção que o usuario quer fazer .
Temos DPS tipo 2 com capacidade de escoamento maximo ( Imax ) para 8 KA , 20 KA , 40 KA e 65 KA com tensão maxima de regime , Uc , de 340 V .
DPS, Imax= 8 KA , In= 2,5 KA , 1P , Uc= 340 V , Up= 1,5 KV , tipo iPRD8 , ref. A9L08100
DPS, Imax= 20 KA , In= 5 KA , 1P , Uc= 340 V , Up= 1,5 KV , tipo iPRD20 , ref. A9L20100
DPS, Imax= 40 KA , In= 15 KA , 1P , Uc= 340 V , Up= 1,5 KV , tipo iPRD40 , ref. A9L40100
DPS, Imax= 65 KA , In= 20 KA , 1P , Uc= 340 V , Up= 1,5 KV , tipo iPRD65 , ref. A9L65101
 
Necessario aplicar proteção de final de vida  , ver tabela anexa


ID => FA338495
Title => Catalogo dos DPS 14 br
URL => https://www.se.com/br/support//pt/faqs/content/?country=BR&lang=pt&locale=pt_BR&id=FA338495&viewlocale=pt_BR


ID => FA341728
Title => Tabela de proteção de final de vida por disjuntor 16 en
URL => https://www.se.com/br/support//pt/faqs/content/?country=BR&lang=pt&locale=pt_BR&id=FA341728&viewlocale=pt_BR
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?