FAQs

Fazer uma Pergunta

Como fazer a monitoração de falta de fase de um circuito

Para realizar a monitoração da falta de fase de um circuito protegido por um disjuntor , seguir o esquema eletrico em anexo , onde é necessario aplicar uma bobina de minima tensão no disjuntor , com tensão de alimentação igual a tensão fase - fase do circuito a ser monitorado , aplicar um contator auxiliar , com bobina na tensão fase - fase do circuito a ser monitorado , um contato na do contator devera estar ligado em serie com a bobina de minima tensão do disjuntor. Havendo a falta de uma das fases , a bobina de minima tensão sera desenergizada e o disjuntor sera aberto.


 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?