FAQs

Fazer uma Pergunta

Como identificar as Placas de Adaptação do intertravamento por cabo da aço dos disjuntores Masterpact NW

os disjuntores NW quando aplicados com intertavamento mecanico por cabo de aço necessitam de uma peça , aplicado em sua lateral , para a realização do intertravamento , esta peça chamamos de Bloco de Adaptação .
 
para o intertravamento
 
a- entre dois NW aplicasse a ref. 47926
 
b- entre 3 NW na logica  somente 1 fecha , aplicasse a ref. 47827
 
c- entre 3 NW na logica  somente 2 fontes e 1 tie break ( acoplamento )  , aplicasse a ref. 47828
 
d- entre 3 NW na logica  2 fontes podem fechar e a reserva aberta , aplicasse a ref. 47827
 
servem tanto para as excecuções fixa e extraivel
 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?