Pesquisar perguntas frequentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
Qual a tensão de alimentação da bobina 887191HL?
Para disjuntores SF1 tipo 1 (0,5 bar de pressão nos polos, valor de In até 630A e Icu até 25kA) - a referência 887191HL pode ser usada em 24Vcc.
Para disjuntores SF1 tipo 1 (1,5 bar de pressão nos polos, valor de In até 630A e Icu até 25kA) - a referência 889705AM deve ser usada em 24Vcc
Para disjuntores SF1 tipo 2 (2 bar de pressão nos polos, valor de In 1250A e Icu até 25kA) - a referência 887191HM deve ser usada em 24Vcc e nesse tipo de disjuntor a referência 887191HL pode ser utilizada em 110 Vac (50 Hz) / 120 Vac (60 Hz) / 30 Vdc / 32 Vdc
Para disjuntores SF1 tipo 1 (1,5 bar de pressão nos polos, valor de In até 630A e Icu até 25kA) - a referência 889705AM deve ser usada em 24Vcc
Para disjuntores SF1 tipo 2 (2 bar de pressão nos polos, valor de In 1250A e Icu até 25kA) - a referência 887191HM deve ser usada em 24Vcc e nesse tipo de disjuntor a referência 887191HL pode ser utilizada em 110 Vac (50 Hz) / 120 Vac (60 Hz) / 30 Vdc / 32 Vdc
Publicado para:Schneider Electric Brasil
Anexo(s)
Isto foi útil?