{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

O módulo MES120 pode ser utilizado no SEPAM 1000+ séries 20 & 40?

Não, o módulo MES120 é exclusivo para utilização na Série 80 devido ao numero de I/O´s disponíveis. A Série 80 é a única que permite agregar três módulos de I/O em um único relé. Nas demais Série (20 & 40), utilizamos no máximo um módulo MES114 por unidade de proteção.

Isto foi útil?